This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5507:BSL扇区验证

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1098374/msp430f5507-bsl-sector-verification

部件号:MSP430F5507
主题:MSPBSL中讨论的其他部件

大家好,

我的客户 想要确认BSL扇区中是否预加载了任何代码?  他们知道您可以在该扇区加载自己的代码。  如果我理解正确,那么即使在空白控制器上调用BSL,也不会发生任何情况? 另外,MSPBSL_CUSTOMBSL430还包含SLAU319在尝试使用BSL?时引用的所有内容。

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Renan:

    每个具有BSL功能的MSP430 MCU在离开TI工厂时都具有BSL。 MSP430F5xxx器件的内部外壳,这意味着BSL闪存区域具有器件的相应BSL编程。 因此,在空白设备上调用BSL会使您进入BSL。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jace:

    感谢您的回复。 编程的扇区是否已锁定? 或者,在开发过程中使用JTAG编程对控制器进行反流时是否会将其擦除?

    我已经阅读过,它有一个锁和密码保护以防止意外重写,但我无法确定这是否仅适用于BSL加载过程或是否来自JTAG。

    此致,
    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Renan:

    这取决于您的设置以及访问BSL的方式。 换句话说,所有方案都是可行的,但默认情况下,CCS->JTAG不会擦除BSL区域,除非您特意告诉它。 BSL区域在典型闪存映射之外,但可以访问。 因此,如果加载一个到区域的二进制文件,您可以覆盖BSL。 有关详细信息,请参阅器件 数据表和 MSP430 FLASH BSL用户指南。  

    有关从通信角度锁定的详细信息,请参阅 MSP代码保护功能 应用手册。