This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:开始测量流量

Guru**** 2525510 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, EVM430-FR6047, MSP430FR5043, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1098187/msp430fr5043-getting-started-to-measure-flow

部件号:MSP430FR5043
主题中讨论的其他部件:MSP430FR6047EVM430-FR6047,MSP430FR6043

您好,

我们计划从MSP430FR6047切换到MSP430FR5043。 我 找不到任何关于主板设计或USS库与这个MCU的使用的文档。 我想电路的USS部分可以直接从EVM430-FR6047获取,并使用为MSP430FR6047提供的USS模板进行流量测量。 请引导我了解有助于我开始工作的任何材料。

此致,

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Prudhvi:

    是的,USS部分是相同的,因此可以复制电路。  对于库,也可以使用它。  在 USS SW库示例中 ,您将找到一个在MSP430FR6043上运行的水表示例,该示例与FR5043相同,但没有LCD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将其连接到USS-GUI?