This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5992:MSP430FR5992

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1098594/msp430fr5992-msp430fr5992

部件号:MSP430FR5992

我的EE正在设计我们的5992 MSP,以运行W ü@ 2.5 VDC。 我知道我可以断开TI FET提供的3.3 VCC电源,而是从本地PS为SDK (或我的自定义目标)供电。

假设共用接地,将其他3.3 V FET信号(如RESET,SBWTCK,JTDI...)连接到我的低电压MCU是否安全?

我看到FET上的一些信号具有330欧姆系列电阻器,也许是用于此目的。 但只是想确保我不会破坏我的FET或目标。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    您有两个选项:

    使用MSPFET为MCU供电板:

    MSPFET具有配置电源,可以输出1.8V至3.3V的电压,步长为100mV。 如果您的设计保持在MSPFET的电流限制内(100mA或60,如果受USB限制),则此选项应适合您。 MSP JTAG连接器的引脚2将供电。 请勿连接此配置中的引脚4。

    使用目标电源:

    MSPFET将根据目标Vcc自动调整JTAG信号电平。 MSP JTAG连接器的引脚4将从目标Vcc为MSPFET供电。 请勿连接此配置中的引脚2。

    以下是几个相关的参考:

    硬件工具用户指南 特别说明:

    MSP调试程序用户指南 具体说明:

    此致,

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Evan!