This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4784:OLED显示接口

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4784

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1098478/msp430f4784-oled-display-interface

部件号:MSP430F4784

您好,

目前我正在使用MSP430F4784。 我正在尝试连接OLED显示屏以查看数据。 使用I2C的显示接口。

这里的问题是当我在调试模式下运行程序时,该程序在步骤中只能显示。

步过也不工作。 POR后显示屏不工作,即使运行负载未占用,也不显示任何内容。

但在调试的步骤中,我得到了适当的负载。 当我使用OLED时,我在发送命令以显示之前进行了延迟。

但没有发生任何变化。

可能是什么问题?

请帮我解决这个问题。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sai devaraj m,

    您能否澄清您的问题? 我无法确切地理解到底是什么损坏了。  

    我们可以帮助您调试与I2C和MSP430相关的问题,但如果问题与OLED显示屏的配置有关,而这超出了我们的专业知识范围。  

    此致,

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,

    在尝试调试时的传输中,根据数据表,UCB1TXBUF填充后, UCTXSTT变为0。

    但即使给出停止条件(UCTXSTP),位也是1。 而且停止条件不会变为0,  

    程序在此停止 //同时(UCB1CTL1和UCTXSTP);

    此致,

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    首先,我要举个例子。 一旦您获得了工作示例,您就可以将其构建为适合您的设计。 请查看此处:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?devices=MSP430F4784&devtools=MSP430F4784&node=AK3aLfnai.my5NHuzhFBlQ__IOGqZri__LATEST</s>4784

    此致,

    Evan