This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6636:MSP430F6636应支持哪个频率

Guru**** 2958100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6636, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1095421/msp430f6636-which-frequency-should-be-supported-to-msp430f6636

部件号:MSP430F6636
主题中讨论的其他部件: MSP-FET

您好,TI团队:

我们正在努力开发MSP430F6636。
我们击中了晶体频率点。  "哪个晶体频率将支持MSP430F6636?"
我们已经在数据表中看到XT2高达20 MHz和32 MHz的晶体频率(请查找附件),我们计划将晶体连接到针脚84和85上
请建议使用哪种晶体频率。

请在屏幕截图中找到Crystal Frequency信息。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此部件可与每个数据表高达20MHz的MCLK配合使用。 在MSP-FET中,类似部件的超频为22 MHz。

    如果您不使用USB,或者不需要出厂HID BSL,那么您可以使用任何XT2 (最高20MHz),如果您要直接从XT2获取MCLK (精确时钟)。

    如果您要使用出厂HID BSL,则XT2必须为4,8,12或XX MHz (在MSP430器件中XX为24MHz,MCLK最大为24 MHz,不确定MCLK限制为20Mhz的器件的值)。

    如果您要使用USB,则可以使用计算器查看匹配的XT2值...

    e2e.ti.com/.../5531.MSP430USBCalc.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。
    此外,我们的应用程序中不使用USB/HID BSL。
    在我们的硬件中,我们在XT2中连接了24 MHz晶体,因此我们是否可以使用相同的固件并配置20 MHz,或者我们是否需要显式连接20Mhz晶体。

    谢谢!

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要XT2的精确时钟源,则可以使用时钟源XT2值,或除以2,4,8...

    例如,对于24MHz XT2,时钟可以是24 MHz (超频),12 MHz ...而不是20 MHz。 但是,DCO可用作任何值的时钟源,但您不需要XT2。

    如果MCLK或多或少不相关(相关精度),但您想使用XT2作为UART的参考,那么您就无法通过计算器计算出所需的BR ...

    e2e.ti.com/.../7183.MSP430UartCalc.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

    我们需要 一些有关晶晰漂移的详细信息。


    1.如果我们 将使用带有自动校准的内部参考晶体32.768kHz,请找到下面的图像,我们在其中调用API。 但根据数据表,存在一些偏差。 您能否建议如何减少漂移?

    2.我们是否可以使用外部晶振(20Mhz)频率作为参考来校准DCO输出(例如20Mhz)频率。
    - MSP430F6636支持 高达20Mhz频率。
    现在我们要校准这20Mhz,它是由DCO生成的,在内部,它们使用 FLL稳定这个频率。
    -之后出现DCOCLK输出漂移 。 我能不能用 外部晶体作为参考频率(20MHz)来减少这种漂移。

    3.  我们也在使用外部20MHz。 请找到下面的图像,我们在API的帮助下进行配置。 因此,在这里,可能会有多少漂移 ,并且与外部 20MHz一起使用是否可靠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vivek,

    对于DCO精度,这取决于参考时钟,如下所示:

    您可以使用内部3.2768万Hz REFO作为参考(如绿色),也可以使用XT2外部晶体作为参考(如红色)。

    将有一些prescale... div...参数 来处理这些参考时钟。

    因此,如果您需要高精度DCO时钟,则必须使用高精度参考时钟。

    对于内部REFO:

    对于XT2 (外部晶体),精度取决于晶体的规格。

    谢谢!

    此致

    强生