This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:"未连接HID设备"超声波感应设计中心(水模式)

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430F5528, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1095499/evm430-fr6043-no-connected-hid-devices-ultrasonic-sensing-design-center-water-mode

部件号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他部件: MSP430F5528UNIFLASH

您好,

我正在 EVM430-FR6043上从事"优化超声波感应计量水流量测量参考设计"项目。 我在 电路板上构建并运行了代码,但 当我启动  超声波感应设计中心接口并尝试连接它时,我收到错误消息: "没有连接的HID设备"。

主要是,我为设计中心通信正确配置了跳线(J1:1-2开,3-4:开,5-6:开,7-8:关和9-10:关)。 另外,我配置了跳线,以便主板由USB供电。 自从 我购买套件后,其他跳线都没有接触过。

提前感谢!

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alberto,

    EVM之前是否与GUI进行过通信?

    听起来好像未检测到HID网桥。  文档中有一个故障排除部分(请参阅第7节)。

    HID桥接器旁边还有3个LED。  我认为LED203应该呈绿色稳定亮起(这表示设备已通电),并且LED202每秒打开/关闭一次(这表示HID网桥已被Windows枚举)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    感谢您的回答。 不,这是我第一次尝试将EVM与GUI进行通信。 我检查了您所连接的故障诊断部分,Windows设备管理器识别HID网桥。 我还对EVM进行了重新编程,但仍然遇到相同的错误。

    您提到的LED203和LED202已关闭。 在我的案例中,LED102是稳定的绿色,因为它连接到USB,而在我运行程序时,LED101是红色的。

    我还没有将 换能器连接到板上,因为我首先想尝试连接。 我想这不是事实,只是为了以防万一。


    我还尝试从J9,JP2,JP3,JP4,JP5, 和J31,但仍然如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alberto,

    我从您的照片中看到,连接USB电缆时LED 201未亮起-您可以确认吗?  如果是这样,它听起来就像是MSP430F5528 HID桥接MCU存在问题。  正常情况下,当MCU通电时,它会打开LED指示灯以指示电源良好。  如果未亮起,则表示代码未运行。  因此,您永远看不到LED 201开启-正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    确切地说,我从未看到LED201开启,只有在连接USB电缆时LED102为绿色,而在我运行代码时LED101为红色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alberto,

    好的,这告诉我用作串行桥接HID的MSP430F5528未编程或故障。  我相信您可以使用同一PCB上的编程器对设备进行重新编程。  请看这张照片。  您可以卸下重置和测试跳线,并将某些电线连接到MSP430F5528桥接器的编程孔中,如图所示。 附件是该设备的固件映像。  使用Uniflash控制编程。  您可以下载并安装Uniflash,也可以从TI云运行它

    e2e.ti.com/.../2844.TI_5F00_MSP_5F00_HIDBRIDGE_5F005F00_1_5F00_00_5F00_03_5F00_00_5F005F00_BANSHEE_2D00_USS_2D00_EVM.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    我按图示连接了电线,但UniFlash无法识别设备。 但是,Windows设备管理器可以。

    我根据您的图像检查了带原理图的连接, 并且JTAG_RESET连接到GND, JTAG_TEST连接 到HID-bridge_RST,是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alberto, 从您的照片上看,您的跳线似乎位于J3的错误一侧。  我还看到我之前在J200上的图表也是错误的。 下面是连接图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dennis,它很棒!!! 非常感谢你的帮助。