This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:将MSP430FR6043用于水应用。

Guru**** 2532290 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, EVM430-FR6047, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1098636/msp430fr6043-use-msp430fr6043-for-water-application

部件号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他部件:EVM430-FR6047,EVM430-FR6043

您好,

由于EVM430-FR6043用于基于气体的应用,为了将MSP430FR6043用于水应用,我是否可以使用基于EVM430-FR6047的设计和开发应用?

此致,

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prudhvi:

    EVM430-FR6043可以使用气体或水。  如果您有一个,则不需要EVM430-FR6047。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dennis,

    我的印象是,该电路是为EVM430-FR6047 (过滤器等)中的气体应用而设计的。 是真的吗?

    此致,

    Prudhvi Sagar