This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:无法在调试会话中设置断点

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1097051/msp430fr6989-it-is-not-possible-to-set-breakpoints-in-debug-session

部件号:MSP430FR6989

您好,

我的调试会话出现问题。 无法设置断点。
我想在不加载程序的情况下调试设备。 连接和调试会话也将启动。 但是,我不能设置任何断点。 这些指示器直接划叉。
我已附加设置和断点的屏幕截图。

我使用Code Composer Studio 10.1 .........0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以尝试此按钮:

    如果没有帮助,我建议您安装新的CCS版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恢复为默认值的变通办法不起作用。  
    对于从不CCS版本,它可以工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些6989这些将直接划线显示。
    我已附上我的设置和断点的屏幕截图。[/QUOT]

    断点视图显示  已选择跳过所有断点选项(该选项已圈出):

    选择"跳过所有断点"是导致断点显示为划线,因此跳过断点的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chester,

    感谢您指出另一种可能性。

    Eason