This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6638:使线性技术ADC (AD7780)通过SPI与MSP通信

Guru**** 2522960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1099366/msp430f6638-getting-linear-technology-adc-ad7780-to-communicate-to-msp-via-spi

部件号:MSP430F6638

您好,

我正在尝试让MSP430F6638与Linear Technologies AD7780 (ADC)配合使用。 ADC通过2线SPI连接进行通信。 我在设置MSP时意识到,它只允许我为SPI配置3线连接或4线连接的MSP。 此ADC只有2条电线的原因是它是只读ADC,而且它没有任何芯片选择。 我的问题是,我是否可以在MSP上选择3线设置,但只能使用其中的2个连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,您可以忽略SPI数据,您甚至不必将该引脚配置到模块功能。 您仍需要"传输"数据才能生成时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haris:

    如果您的设备使用SPI通信但为只读,则您只能使用2根导线,而不能连接SIMO线路。  请记住,在MSP430上使用eUSCI时,您 仍 需要将虚拟数据写入 传输缓冲器 ,以 使MSP430生成时钟信号并对SOMI线路进行采样。  

    此致,
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我要找的答案。 谢谢,我很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,我很欣赏