This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6736:EVM430-F6736

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1089202/evm430-f6736-evm430-f6736

部件号:EVM430-F6736

您好,我使用EVM430-F6736,我想与Arduino uno进行串行通信,以便我将针脚TX0和RX0连接到Arduino板中的Rx和TX ,但LCD不再工作,我认为如果有人有关于此的任何信息,EVM已损坏 请告诉我   


此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marwane:

    您是否能够对MSP430进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我不认为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marwane:

    很抱歉未能尽快看到您的回复。  这听起来好像MSP430已经被摧毁。  您是否能够在该印刷电路板上脱焊和焊接新的MSP430?  如果是这样,您可以免费订购几个样品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,Dennis,请向我订购免费样片  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marwane:

    很抱歉没有尽快回复。  由于晶片短缺,我相信我们的免费样品计划已暂时中止。

    你可以尝试在这里购买,但当我尝试时,所有库存都是0。

    https://www.ti.com/sitesearch/en-us/docs/universalsearch.tsp?langPref=en-US&searchTerm=msp430f6736&nr=1640#q=msp430f6736&numberOfResults=25</s>1640 6736

    您也可以尝试分销商,如DigiKey。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marwane:

    我正在与客户支持部门合作,看看我们是否可以为您提供一个替换EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,丹尼斯 ,我会等你的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marwane:

    我与我们的客户团队进行了核实,根据我们的退货政策,我们似乎无法更换EVM,因为它在您连接Arduino PCB之前就已经开始工作了。  下面是我的建议-我确实在我们的一家分销商 https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/MSP430F6736AIPZ/5232439上523.2439万上找到了一些MSP430F6736AIPZ (您的EVM上的产品)的库存

    根据您所在的位置,您可以从DigiKey购买MSP430并更换您设备上的MSP430。  请告诉我这对您是否有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marwane:

    您的状态是什么?  您是否能够从供应商处找到F6736A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    距离我听到您的消息已有几天,所以我假设您能够解决您的问题。
    我会将此帖子标记为已解决。 如果不是这种情况,请单击"这不能解决我的问题"按钮,并回复此主题以了解更多信息。
    如果此线程锁定,请单击"提出相关问题"按钮,在新线程中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们解决您的问题的任何其他详细信息。