This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1611:msp430F1611不能取代149

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1611, MSP430F149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1098921/msp430f1611-msp430f1611-cannot-replace-149

部件号:MSP430F1611
主题中讨论的其他部件: MSP430F149, MSP-FET430UIF

msp430F1611不能替换149

由于RAM的容量,请选择MSP430F1611而不是MSP430F149。 软件已相应修改。在同一印刷电路板上。 具有MSP430F149的板可以通过JTAG端口4线下载程序和仿真,但具有MSP430F1611的板无法通过JTAG端口4线下载程序和仿真。 你不知道为什么。 我的IAR EW 5.60。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许明您好!

    您使用的是什么编程工具,在尝试编程时看到什么错误消息?

    此致,
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我正在使用MSP430USB-Debug-Intreface LSD-FET430UIF。

    错误消息:

     

    此致,

    余学明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许明您好!  

    感谢您共享调试器和错误消息。 这里确实存在硬件问题。 如您所述,MSP430F1611和MSP430F129的引脚应该兼容,因此 除非 MSP430F1611在放置时意外旋转,否则肯定会出现另一个问题。  

    由于它似乎与硬件相关,我们应该进行几次健全性检查。

    MSP430F1611是否已手动焊接到您正在测试的主板上? 您是否对焊接接头进行了光学检查,以确保没有短路或连接不良(尤其是JTAG引脚周围)? 主板是否接通外部电源,您能否验证其电流消耗是否相似?  到目前为止,您是否仅在单个主板上测试过此功能?

    您是否仍然可以毫无问题地返回并编程基于MSP430F149的主板? 如果是这样,您的调试器和设置可能不是问题,但您仍然可以使用单独的PC和USB电缆尝试此操作。

    如果您有任何建议,请告诉我。 如果您已经尝试过任何其他调试步骤 ,该信息 也会很有帮助。  

    此致,
    Brandon Fisher  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    非常感谢您的回复。 我现在使用IAR EW 5.20 技术1软件并替换TI的MSP-FET430UIF,程序下载和模拟都很好。谢谢。

    此致,

    Xmyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xmyu:

    很高兴听到您已解决问题。 我会将此标记为"暂时关闭"。  

    如果您遇到任何其他问题,请随时再发帖。

    此致,
    Brandon Fisher