This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726A:正在寻找MSP430F6726A的替代产品。

Guru**** 2931150 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6726A, MSP430F6726, MSP430F6736, MSP430F6736A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1099593/msp430f6726a-looking-for-a-replacement-for-msp430f6726a

部件号:MSP430F6726A
主题中讨论的其他部件: MSP430F6726MSP430F6736MSP430F6736A

您好,

由于交付问题,我正在寻找MSP430F6726A的替代产品。 我们正在考虑以下产品。
・MSP430F6726
・MSP430F6736
・MSP430F6736A
・MSP430F6741
・MSP430F6741A

从以上内容中,我想知道与替换产品对应的型号。
我还要确认以下几点。
① 它是否与软件/硬件兼容
② 是否可以从带有改进错误的"A"转变为"否A"?
(我查看了勘误表,但如果我不使用AMXPMM1,我认为可以将其替换为"否A"。)

谢谢!

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Astro:

    1.软件应该没有任何问题。 这些设备的唯一区别应该是闪存大小。  

    2.如果您不使用 AMXPMM1,则可以使用NONE-A版本。

    此致,

    现金Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 现金

    感谢您的及时回复。

    2.</s>6726 6726407.4056万407.4056万如果您不使用 AMXPMM1,则可以使用NONE-A版本。[/QUOT]

    (一) MSP430F6736→ MSP430F6736A
    (二) MSP430F6741→ MSP430F6741A

    我亦关注上述(i)及(ii)的变动。

    与MSP430F6726→MSP430F6726A一样,了解“A”和“非A”之间的唯一变化是AMXPMM1是否正确?

    谢谢!

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Astro:

    是的,您可以考虑。 有一份报告对此进行了描述 。http://www.ti.com/lit/pdf/SLAA666

    此致,

    现金Hao