This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2744:临市局澄清

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1096619/msp430g2744-puc-clarification

部件号:MSP430G2744

大家好,

我的客户对PUC和数字I/O端口之间的交互有一些疑问。

  1. 当触发PUC时,数字I/O端口是否设置为0? 在家庭用户指南上,它显示了下表,其中PUC之后的状况为-0,-1。  
  2. 我还看到列出了以下POR和PUC的触发因素。 PUC对与POR不同的设备有什么影响? 另外,请告诉我它对数字IOS有什么影响?

此致,

Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过以下方式获取更多详细信息:

    GPIO将全部变为输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eason:

    感谢您的回复。

    是的,我看到了这个图表,想知道'使用PUC重置'会将这些寄存器更改为什么值?

    这是否重要,因为它会转向输入?

    此致,

    Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,没关系。 您可以在High-Z模式下进行治疗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eason:

    好的,我明白了。 我的客户特别询问寄存器值是否会变为0,那么答案是否为否?

    此外,在临市局,除了数字IOS之外,系统会发生什么变化?

    此致,

    Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您看到图片显示,PxOUT和PxIES在PUC之后不会更改。 其它寄存器将重置为0。

    抱歉,我在UG中找不到信息,您只需参考:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eason:

    感谢您的回复。 下面说明POR将生成PUC,但POR不是由  POR生成的。 即使触发条件不同,是否可以假定它们的功能相同? (例如 PUC和POR功能之间是否存在差异?)

    此致,

    Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mari,

    是的,临市局和POR之间有一些区别。 我找不到关于系统在临市局将会做什么的完整描述。 与此图表相比,您只能检查每个您关心的寄存器。 我认为回答客户的问题就足够了。

    您还可以通过以下主题获得更多信息:https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/20.9262万/differences-between-bor-por-and-puc-on-msp430f5522</s>5522

    Eason