This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5234:设备信道映射配置

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1100007/msp430f5234-device-channel-mapping-configuration

部件号:MSP430F5234
主题:TPS2.3881万中讨论的其它部件

您好,

我们遇到了另一个有关固件配置的问题。 对于端口映射设置,在物理RJ45端口2和端口4发现错误顺序。 这导致在SIFOS 802.3 AF测试期间无法检测到这两个RJ端口。

 

在我们的设置过程中,在启动PSE系统固件GUI时,为物理RJ45端口分配了两个逻辑通道。 然后,在“Port Config Summary View (端口配置摘要视图)”页面上检查订单是否正确。 检查物理RJ45端口2和端口4后,通道编号顺序错误。

 

请告知如何修复。

PoE Device Config

POE Port Config

谢谢!

-布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryant,

    我是MSP430团队的应用工程师。 我现在对您的线程感到困惑。  MSP430F5234 与您的问题之间的关系是什么?

    此致,

    现金Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cash,

    在POE板上,我们有一个MPS430和六个TPS2.3881万。 因此,我们需要设置正确的配置。  在我们的应用中,每个PSE控制器都需要支持BT功能。

    所以,我想知道如何为该POE板设置正确的配置。 如果与您的工作无关,请告诉我并提供建议。 谢谢。

    -布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryant,

    我认为此BOE应用程序不是由MSP团队设计的。 您可以从TPS2.3881万团队寻求帮助。

    此致,

    现金Hao