This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:BSL过程

Guru**** 2749005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1099379/msp430f5529-bsl-process

部件号:MSP430F5529

您好,Champ:

我正在询问我的客户。  他们 正在处理更新流程问题,我对他们的流程感到困惑。

此过程是切换到闪存BSL(0x1000)→将RAM BSL写入RAM(0x2500)→切换到RAM BSL(0x2500)→将 应用程序编程到闪存(0x4400)→切换到应用程序(0x4400)。

闪存BSL:BSL_BSL_BSL.BSL.txt 00.08 (使用MSP430Flasher.exe从芯片中读取,然后比较) 88.39

RAM BSL:00.07 08.38 .txt

更新过程不支持在更新过程关闭后还原固件的功能,并且闪存BSL和RAM BSL都是官方映像。

通常,大多数客户实施 的更新过程将省略RAM BSL,而应用程序将直接通过Flash BSL进行更新。

我想问一下这样做的目的,这是有特别考虑的呢? 还是我们的任何文档推荐的?

谢谢,此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,champ,

    是否有此更新?

    感谢您的任何评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jonny:

    感谢您的提问。 我还没有改变来研究它。 明天我会给你回复

    此致,

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johnny:

    在正常情况下,闪存BSL可以使用新的程序代码更新设备,而无需RAM BSL。 RAM BSL设计用于更新板载闪存BSL。 显然,如果客户想要更新BSL,则在BSL处于活动状态时无法执行此操作。 换言之,BSL不能自行更新。 因此,通过将不同的BSL加载到RAM中,您可以在运行RAM BSL时更新闪存BSL。 我希望这是合理的。  

    《闪存设备引导加载程序用户指南》的2.5 部分 包含有关RAM (loadable) BSL的一些附加信息。

    此致,

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰尼,

    我与我的团队讨论了USB BSL。 他们能够增加一些背景。  

    由于完整的USB BSL 很大,它无法始终修复到设备上,因此USB BSL的过程是闪存上具有最小的BSL。 调用BSL时,会将全功能BSL加载到RAM中,以完成BSL操作的其余部分。

    此致,

    Evan