This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2475:MSP430

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2475

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1102388/msp430fr2475-msp430

部件号:MSP430FR2475

您好,

采用MCU  MSP430FR2475设计的板,我们正在使用端口5的GPIO驱动另一个IC的复位引脚。 复位引脚由目标侧的10k电阻器上拉至3V3,但我们获得的逻辑高电压为0.78V,而强大的上拉电压为1K,则获得逻辑高电压的0.87 V。

但当我们从MCU GPIO中移除另一个IC的复位引脚连接时,它会驱动高电压至适当的3.3V电压。

请尽快建议解决方案,因为这是主板的阻止程序。

最早的反应是非常可观的。

此致,

尼蒂什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们需要知道导致问题的另一个IC是什么。 听起来像是复位引脚是一个输出。