This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6726A:如何计算UCBRSx的值

Guru**** 2661825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1101516/msp430f6726a-how-to-calculate-the-value-of-ucbrsx

部件号:MSP430F6726A

slau208q.pdf
https://www.ti.com/lit/slau208

第41页
表39-5. 典型晶体和波特率的推荐设置值为UCBRSx。

当BRCLK = 8MHz且波特率= 3.84万时,UCBRSx的值为"0x84"。
请告诉我如何计算。 表39-4中没有"0x84"。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本主题上,随附了BR计算器...

    e2e.ti.com/.../ccs-msp430f5529-does-the-msp430f5529-support-921600-uart-baud-rate</s>5529 92.16万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它位于家庭用户指南中:

    家庭用户指南slau208q

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和建议。

    我尝试使用BR计算器,但不确定如何使用。
    我能得到一个“0x84”的值吗?


    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    是的。 我看了这个表,但是找不到值“0x84”。

    我想知道如何计算"0x84"。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使用公式和参数并自行计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCBRS是一部分科学,一部分艺术。较新的系列指南不涉及太多细节,但一个老的指南slau049说:

    "确定调制值是一个交互过程。 使用定时
    提供的错误公式,从起始位开始,各个位错误为
    使用相应的调制器位设置和清除进行计算。 。
    已选择具有较低误差的调制位设置,下一位误差为
    已计算。 此过程将继续进行,直到所有位错误都最小化。"