This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:如何使用Hilbert宽版本进行测量

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1096999/msp430fr5043-how-to-measure-using-hilbert-wide-version

部件号:MSP430FR5043

您好,

我正在使用TI提供的库(Lobe Wide和Hilbert Wide),具有以下设置。

・pattern_SEQ_multi_tone (多音:2个频率)
・USS_ALG_ABS_TOF_Computing_mode_Hilbert_Wide (HilbWide算法)
・USS_ALG_FILT_ENABLED (启用BP-Filter)

通过参阅以下文档以减少内存而更改为Hilbert Wide库,已确认内存已减少。

https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibWater/02_40_00_00/exports/USSLib_02_40_00_00/docs/LibUsersGuide/markdown/OptimLib.html

但是,所有测量结果都将为“0”。

即使我更改为另一个库(Hilbert,Lobe,LobeWide),测量结果为"0",目前只有Lobe Wide和Hilbert Wide可以正常工作。

使用Hilbert Wide版本是否需要任何更改,例如更改USS库中指定的Config参数?

谢谢!

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着即使使用默认配置,代码也无法工作?

    希望您能在这些线程中找到一些帮助:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/99.7622万/evm430-fr6043-using-hilbert-envelope-for-water-meter?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Hilbert#</s>6043

    e2e.ti.com/.../msp430fr5.0431万-hilbert-option-for-abstof-acquisition

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eason

    目前,我们正在使用"Hilbert WideAndRobe"制作原型,我们能够正确测量。
    当我在该状态下将TI库更改为"Hilbert Wide"时,将输出测量值=0。 除库外,未对任何内容进行任何特殊更改。 如果您知道什么,请告诉我。

    谢谢!

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eason

    您有任何更新吗? 当前设置的参数附在下面。

    e2e.ti.com/.../7183.Parameter.txt

    此参数适用于Lobe Wide和Hilbert Wide版本。 我想知道用Hilbert宽版替换它时是否有任何不适当的参数。

    谢谢!

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您有任何更新吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉, 我对USS一无所知。 我会找一位专家来帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Astro:

    FR5043中的Lobe Wide和Hilbert Wide都可以,对吧?

    此5043此参数406.935万参数适用于406.935万适用于Lobe宽版/宽版]

    您要更改其他库,哪个库?

    现在,在我的图书馆里,我们用Lobe Wide来测量水表,Hilbert Wide用来测量Gase,你的最终产品是什么?

    谢谢!

    此致

    强生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johnson

    Lobe5043 Lobe宽407.1348万宽版407.1348万版和FR5043中的报价是否正确[FR43]

     是的。  

    它在"Lobe Wide and Hilbert Wide"上运行良好,我将其替换为"Hilbert Wide",无法正确测量。

    </s>407.1348万

    您要更改其他库,哪个库?

    现在,在我的图书馆里,我们用Lobe Wide来测量水表,Hilbert Wide用来测量Gase,你的最终产品是什么?

    [/引述]

    我们刚刚将"Lobe Wide and Hilbert Wide"改为"Hilbert Wide"。

    此外,最终产品是一个风速计。

    谢谢!

    Astro

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Apstroke,

    Anemomter应属于气体应用。 我认为Hibert Wide应该可以,但我家里没有电路板工作。

    我可以尝试咨询其他成员或在我拿到主板后测试"Hibert Wide"。

    谢谢!

    此致

    强生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johnson

    您有任何更新吗? 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Astro:

    由于2019年新型冠状病毒肺炎(COVID-19),我仍在家中工作,因此没有主板可以做测试。

    我正在与其他成员接触,以检查他们是否可以进行一些测试。

    谢谢!

    此致

    强生   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强生

    感谢您的回复。
    我们期待您的更新。

    谢谢!

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Johnson

    您有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Astro:

    我还在家里工作,您不能在船上进行任何测试。

    您能告诉我您在哪里更改为"Hilbert Wide (希伯特宽)"吗? 在您的代码中? 哪个文件? 也许我可以通过代码找到一些东西。

    谢谢!

    此致

    强生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johnson

    请稍候,我们将向客户确认更改。

    此外,由于应用程序代码包含敏感信息,是否可以使用私人消息进行响应?

    谢谢!

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Astro:

    脱机支持此情况。

    谢谢!

    此致

    强生