This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2744:无法闪存/调试自定义目标板

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-FET, MSP430G2744, MSP430F2272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1101284/msp430g2744-cannot-flash-debug-custom-target-board

部件号:MSP430G2744
主题中讨论的其他部件:UNIFLAASH, MSP-FET, MSP430F2272

Ubunutu 20.04

CCS 11 / Uniflash 7.2

MSP-FET,标记连接SBW与定制板连接。

我无法使用MSP-FET闪存或调试基于MSP430G2744的定制目标板。 以下是我所采取的步骤:

Uniflash

  • 目标板通电-未检测到设备(手动检测)
  • 目标板上的外部电源断开-手动检测报告 MSP430F2272_G2744。2744。 按下"开始",它就位于此处,显示旋转器/工作图标,并且Nevers会进一步移动
  • 从目标板上拔下外部电源-手动选择MSP430F2272并尝试捆绑该板,然后它报告 错误] MSP430:在长度0x414的第0页0x8000处写入内存块时出现问题:无法写入设备内存

CCS 11.

  • 目标板供电- F11报告 MSP430:连接目标时出错:未知设备
  • 从目标板上拔下外部电源- F11报告 MSP430:在长度0x418的第0页0x8000处写入内存块时出现问题:无法擦除设备内存

我没有什么可以尝试的。 有人有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    您是否可以访问启动板或另一个MSP430器件? 根据您的描述,这听起来像是硬件问题,但最好还是将软件排除为潜在问题。  

    如果问题与硬件有关,我建议查看 《硬件工具用户指南 》,特别是图2-3。

    • 如果RST上有额外的电容,可能会导致问题。 2.2nF为上限
    • 如果电缆长度超过8英寸,则可能是问题
    • 设备如何通电? FET可支持工具和目标电源,但要确保连接已正确设置。

    此致,

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    感谢您的回复。 很遗憾,我没有另一个具有正确标签连接封装的主板。  

    我认为从目标电源接通设备的连接是正确的,但它在没有目标电源时检测到设备,但在有目标电源时却没有检测到设备,这让我感到困惑。  

    我开始用“COPE”来调查信号,这使事情变得更好,所以我怀疑它是硬件(该文档中的图2.2)。 我将调查C1的值

    此致,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris,

    如果使用的是目标电源,请确保MSP FET连接正确。 工具功率与目标功率不同。 图2-3有一个图示。

    Evan