This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6007:使用sysctl || SYSRIVECT的示例项目?

Guru**** 2844040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1099280/msp430fr6007-example-project-that-uses-sysctl-sysrivect

部件号:MSP430FR6007

您好,

是否有一个在MSP430系列的RAM中使用中断向量的示例项目?

我正在编写一个自定义闪存/fram-bootloader,并希望使用这 种方法,因为它在几个方面比代理中断策略更聪明。

示例可以是bootloader或其它任何内容。

我有“MSPBoot_2_00_00_01”和“MSP430FRBoot_1_03_00_00”,这两个项目都不使用此方法。

这些步骤必须类似于:

1)将堆栈从Tom (内存顶部)移开

2)将矢量表复制到Tom中

3)在 sysctl中设置SYSRIVECT

问题是我能在链接器文件中指出第1点和第2点的聪明程度。
也许 链接程序可以将其标记为已初始化的数据,因此cstartup将 自动初始化(从闪存复制到ram)?
也许我需要自定义 cstartup.s43?

  非常感谢一个好的示例或任何指示

/T