This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:编程问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1097761/msp430fr5994-programming-issue

部件号:MSP430FR5994

我已经  通过TI MSP组编程器对MSP430FR5994IPM执行了板载编程,发现MCU的0.35 % 无法编程,错误23问题意味着“MCU器件初始化失败”。 然后,我们从板上卸载故障MCU,并尝试通过板外编程来验证它。 发现相同的故障错误23。 有关详细信息,请参阅屏幕截图附件。

对于板载编程设置,其配置如下:  

1.使用中速SBW。

2.使用默认TDOI作为SWDATA线。

3.未选择"安全设备"并选择"解锁JTAG/SBW接口"

4.由MSP组编程器提供MCU电源。  

 

对于板载编程设置,其配置如下:

1.使用JTAG快速。  

2.未选择"安全设备"并选择"解锁JTAG/SBW接口"

3.由MSP组编程器提供MCU电源。  

 

我已经检查了PCBA上的组件,但没有发现任何问题。 由于全新组件的故障率似乎很明显且很奇怪,请您告知我是否可以向您发送一些故障IC来执行故障分析? 我需要了解根本原因并解决即将开始生产的问题。  

如果故障IC可发送至TI部门进行分析,请告知邮寄地址,联系人,电话和电子邮件地址等,我将相应地提供。

感谢您的关注。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是否可以显示重置PIN的硬件设置? 我只是想仔细检查它是否使用了正确的下拉式帽。

    您可以从此线程获得更多帮助:

    e2e.ti.com/.../msp-gang-msp-gang-error-23-mcu-device-initialization-failed-error-385---empty-code-in-selected-memory-space

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Eason:

    感谢您的回复。  

    根据TI数据表,我们将47k用作上拉电阻器,并将2.2nF用作TI MCU上RST引脚的下拉盖作为以下链接。 因此,请看我们是否可以在这种情况下采取任何措施,因为故障率是0.35 % ,这不是大规模生产运行中的一个小数字,特别是与其他组件相比,TI MCU真的不便宜。  

    https://we.tl/t-5yxGuo9ddg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    明白了。  

    很抱歉,我无法打开附件。 你可以在这里看到BSL的相关引脚,这就是为什么我认为问题可能出在用来改变MCU模式的RST上。

    您也可以在尝试通过BSL解决问题时抓住潮流。 这也可以帮助我检查发生了什么。 请使用示波器,它可以提供更多信息。

    Eason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Eason:  

    感谢您的反馈。 您能否建议如何激活BSL,或者应该使用任何硬件或软件工具? 然后,我可以在RSTpin上捕获波形

    实际上,我们通过SBW或JTAG对MCU进行编程,但发现某些百分比的故障。 尽管故障率仍然很低,但我们必须尽快找出根本原因。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    抱歉,让您感到困惑。 重置和测试引脚用于在SBW,JTAG,BSL和自由运行模式之间切换模式。 我想做的只是检查重置时的波形并使用 示波器进行测试。 这是我的进一步建议。 我仍然认为这是与硬件相关的问题,而不是设备问题。

    1.在  SBW模式下使用示波器检查复位,测试,VCC上的波形,确保波形设置时间正常。 (如果您想分享图片,请直接将其放在E2E上。)

    2.检查复位,测试,TDO,TDI,TMS, TCK,VCC 在  JTAG模式下使用示波器,确保波形设置时间正常。

    3.请同时检查电源。 这也会导致问题:e2e.ti.com/.../msp-gang-error-23-with-m430f5418-5418a</s>5418

    Eason