This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A-EP:此去耦电容器是吗?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A-ET, MSP430F5529, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1101117/msp430f5438a-ep-is-this-decoupling-capacitor

部件号:MSP430F5438A-EP
主题中讨论的其他部件:MSP430F5438A-ETMSP430F5529MSP-EXP430F5529LP

您好,TI

我 是刚开始设计MCU的初学者。

不管怎样,

1.我想知道这是一个去耦电容器和相同的亚甲酸盐电容器吗?

  此外 ,这是否被称为寄生虫电容器?

2.如何知道电容器的值? (点DVCC - DVSS和点AVCC - AVSS)

我 看到 了MSP430F5438AM的数据表。 我觉得 CDVCC >= 4.7uF。但我看不到CAVCC信息。

  7.2 建议的操作说明

大多数 MCU在DVCC-DVSS中设计为100nF或10nF。  

  

在哪里可以找到此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.您从哪里获得此示意图?  是否还有 材料明细表列表。 如果是,您可以找到该电容器的部件号。  

    2.通常可以在CAVCC-GND和CDVCC-GND上使用相同的电容器值。 AVCC提供MCU中的类比外设,如ADC,比较器。 如果您使用这些类比外设并寻求高性能。 然后,您可能需要考虑调整电容器值。

    此致,

    现金Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cash Hao11

    我将设计MSP430F5438-EP (x) ET (O)。  / MSP430F5438A-ET混合信号控制器/

    我认为MSP430版本的基本框架是相同的。

    所以我开始寻找电路的例子,结果我在上面找到了一个方案。

    1.  

    左图地址: https://www.ti.com/tool/MSP-EXP430F5529LP

    技术文档- MSP430F5529 LaunchPad开发套件(MSP-EXP430F5529LP)用户指南(修订版D)-54页

    右图地址: https://www.ti.com/lit/ug/slau263i/slau263i.pdf?ts=1652431636842&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    24页

    我没有看到BOM列表。  

    2-1  

     在MSP430F5438A-ET混合信号控制器数据表中,它的写入电容器比率是DVCC与Vcore 10 (min)。

    所以我认为

    CDVCC/Cvcore >= 10, CVcore = 470nF (推荐值)

    CDVCC >= 4700nF(=4.7uF)

    但是

    在左图中,CDVCC为10uF + 0.1uF + 0.1uF = 10.2uF //这是正确的

    在右图中,CDVCC是 0.1uF * 4 = 0.4uF //我认为这是不正确的。

    2-2

    CAVCC要求是否正确?  

    我根据  MSP430F5438A-ET混合信号控制器数据表中的7.35 12位ADC,电源和输入范围条件。

    当然,我稍后会考虑筛选器。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.请在硬件设计文件中找到BOM列表。 https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP-EXP430F5529LP/latest/index_FDS.html

    2.我觉得你应该跟左图。  

    此致,

    现金Hao