This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430 BSL的编译器环境

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1098519/msp430f5529-compiler-environment-of-msp430-bsl

部件号:MSP430F5529

您好,Champ:

我要找我的客户。

由于客户的产品要求,应在BSL收到"Load PC"命令后延迟2毫秒执行。

BSL修改信息 和源代码通过链接 https://www.ti.com/tool/MSPBSL提供给客户

但是,正如我所知,编译器环境仅适用于IAR MSP430 v5或v6。  

由于目前只有IAR MSP430 v7可以从IAR官方网站上找到,因此无法打开项目。

是否有任何方法可以访问 IAR MSP430 v6安装文件/位置,或者如何 在 IAR MSP430 v7上进行操作?

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家,

    客户 尝试使用用于MSP430 7.10 v的IAR,它可以转换项目并构建项目。

    但建筑信息会显示一些警告。 不确定是否是由版本引起的。

    是否有更好的解决方案?  

    谢谢,此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johnny:

    客户看到了什么消息?  

    此致,

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    警告显示在以下屏幕截图中。

    您愿意帮忙吗?  

    谢谢,此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johnny:

    我认为这些都是可以忽视的。 明天我会与我的团队确认。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johnny:

    我与我的团队进行了核实。 编译器应具有此勘误表的修复程序:  

    是否可以检查以确保在编译期间使用了该选项?

    此致,

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan:

    感谢您的巨大帮助。 警告已解决。

    此致,

    约翰尼