This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:30秒持续皮肤检测测试案例定义

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1100815/msp430fr2512-continuous-skin-detection-for-30-seconds-test-case-definition

部件号:MSP430FR2512

亲爱的社区成员:  

在我的应用中,我正在使用电容式传感器连续检测皮肤,持续七秒钟 ,对皮肤执行动作。  

我在远处有两个电极,比如s,由于机械约束,电极不是圆形或矩形的。  

我正在使用Captivate设计中心生成测试用例。  

我的问题是我的应用程序应该使用“自我模式”还是“相互模式”?  

两个电极并排放置,如附图所示。

上面有一个塑料外壳。  

目前我正在"自我"模式下使用它,并且我检测到具有不同计数值(阈值)的所有曲面。 欢迎在这方面提出任何建议或建议,并提供帮助。  

谢谢,顺祝商祺

Tarun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tarun,

    目前我正在自定义模式下使用它,并且我检测所有表面值/阈值[报价]。

    自模式可能最适合此应用程序和您拥有的布局。  您使用的目标转换计数值是多少?  设备电池是否通电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Dennis的回复。 是设备由按钮电池C2032供电。 您是否为 皮肤检测的计数阈值? 或计数值的精度?  

    在自我模式下,我有两个选项,要么将两个电极视为两个传感器,要么将两个电极视为同一个电容器。您能不能建议哪种电极更好,我尝试了这两种电极,但看不到主要区别。  

    我想我也可以用相互模式去消除噪音和干扰,请你详细解释一下,为什么我的情况下,自我模式比相互模式好呢?  

    非常感谢您的回复

    此致

    Tarun