This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2632:启动时间

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1099935/msp430fr2632-startup-time

部件号:MSP430FR2632

您好,

你好。

客户需要知道从开机到CPU运行的时间,MSP430FR2632IYQWT。

他在数据表或用户手册中找不到任何内容。

他不在乎ADC VREF。

如果断开/重置电路导致延迟,他需要知道这是什么。

请提供建议。 非常感谢。

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    与引导初始化代码在到达用户的main()之前运行的时间相比,系统从重置中退出所需的时间(取决于时钟源)很小。  客户的应用程序和目标开机时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    你好。 请参阅下面我们的客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    假设启动时不允许通过按住测试针脚低来运行启动代码。 开机时内部RC振荡器的时钟速度是多少? 加电电路(电压断开和复位)是否有加电延迟?

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    好的,如果在通电过程中让设备保持复位,则我认为存在SVS延迟(10us)加上DCO启动时间(16us)。    这是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    你好。 请参阅下面我们的客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    时钟似乎不是问题。 电压过低检测电路的参考电压通常需要一段时间才能稳定下来。 如果我将重置引脚上拉至VCC,并在GND和VCC之间施加3.3 电压,是否由于电压断开电路而增加了复位的延迟时间? 我担心数据表(修订版E)第28页上的tWAKE-UP -重置时间规格以及它如何应用。 在MPU开始运行指令之前,我不能容忍1毫秒的开机时间。

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    第28页上的规格是在设备通电的情况下,但处于低功耗模式,是指通过RST引脚或端口中断将设备从低功耗模式唤醒,以及到达第一个用户指令所需的时间。  所以1ms包括内部启动代码,这大约是在POR期间所需的时间,实际上相当不错。  其他MSP的启动时间超过10毫秒。  如果目标是让MSP在1毫秒内启动并准备好执行代码,则没有MSP430能够满足此要求。