This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:链接器指令

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1100609/msp430f5529-linker-directives

部件号:MSP430F5529
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

大家好,

你好!

我正在为我们的客户发布此信息。 请参阅下面的查询。

对于附加的项目,链接程序是否可以(指令或pragma)删除寄存器文件的加载选项(位于文件MSP430F5529Template\Debug\MSP430F5529Template.MAP中5529中的第260行)? 我想为不同的寄存器创建结构,类似于C2000 controlSUITE 为C2000器件定义寄存器的方式。  

我知道此器件有一个标头文件,其中定义了所有位和寄存器位置,但如果可能,我更喜欢重新定义注册表,如如何在controlSUITE中使用C2000器件。

e2e.ti.com/.../MSP430F5529Template.zip

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jonathan 。它与编译器有更多的关系,根据我的意见,在代码中做一些事情似乎很困难。