This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2020:如何拒绝SD24的3KHz信号

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1100721/msp430i2020-how-to-reject-3khz-signal-for-sd24

部件号:MSP430I2020

您好,

我需要拒绝SD24的3KHz信号。

如何为此配置数字滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我担心它无法过滤出SD24的3kHz信号。 基于UG Figure 13.4。  第一个滤波器槽口始终位于FS = FM/OSR。 在这种情况下,最大OSR设置为256。 第一个滤波器槽口为4kHz。  

    此致,

    现金Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我明白了。

    谢谢。