This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:SD24转换时间

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1100311/msp430i2040-sd24-conversion-time

部件号:MSP430I2040

您好,

客户在MSP430i2040TRHB的SD24上执行4通道同步AD转换。

客户想知道从转换开始到写入SD24MEMx寄存器的最短时间。

客户使用16位精度,OSR=32。
转换时间为多少时钟分钟?

此致,
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我在数据表上找不到准确的转换数据。 假设SD24上的一个数据转换需要30个时钟周期。 然后转换时间应为30*OSR =960个时钟周期。 FM为1.024MHz。 因此转换时间应在937.5us左右。  

    此致,

    现金Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据定义,它将是调制器时钟的32个周期。 当然,数字滤波器的稳定时间要比数字滤波器更长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cash Hao:

    感谢您的回复。

    您说过您无法在数据表中找到准确的数据。
    30时钟周期的来源是什么?

    此致,
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我之前阅读过的一些文档。 但我找不到它。

    此致,

    现金Hao