This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430错误

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1100612/msp430-error

大家好,我有一段时间一直在努力寻找答案,相反,我一直在这里跑进墙上。 我确信大多数问题都是由于我没有正确利用TI支持而造成的,但无论如何,这是我的问题。  当我尝试运行MSP430板时,我收到了许多错误消息。 以前的支持案例号是CS101.7996万,Gerald Millar正在处理该案例。 非常感谢任何帮助!!!

谢谢,John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    好的,哪些MSP430板和哪些错误?  编译器在尝试对主板进行编程时是否生成错误或错误?