This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:错误:"The Debug Interface to the device has been secured和quot;

Guru**** 2581095 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2422, MSP430FR2522, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1102848/msp430fr2522-error-the-debug-interface-to-the-device-has-been-secured

部件号:MSP430FR2522
主题中讨论的其他部件:MSP430FR2422MSP-FET

您好,

我从我们的生产线上获得了一些没有通过我们的电路板测试仪的电路板,它们在MSP引导加载程序步骤中失败。

我们正在使用MSPFlasher 1.3 16和以下命令:

MSP430Flasher.exe -n MSP430FR2422 -w bootloader _MSPorb.hex -v -z [VCC=3300,reset]-i 2.0 -e erase_all

出于某些原因,我们有时会收到错误消息"The Debug Interface to the device has been secured",但这些设备是全新的!

展示如何实现这一点? 是否有办法解锁MCU?

谢谢,Daan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外,由于   可用性 有点紧张,我们正在混合使用MSP430FR2422和MSP430FR2522。  与 MSP430FR2422相比,MSP430FR2522提供的附加功能未被使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Daan,

    感谢您的帖子。

    要澄清一下,您从未能够闪存这些设备?

    如果设备确实被锁定,您 仍可以使用BSL批量擦除恢复它们。 您正在使用的MSP-FET工具支持 BSL脚本程序,您可以使用它来尝试执行此操作。  

    此致,
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有办法解锁MCU?

    使用SBW或JTAG接口(即使已锁定/保护)的邮箱系统也可以对FR2xx进行批量擦除(返回出厂状态)。 这可以通过MSP430Flasher使用"-e erase_user_code"来完成。 因此,要解锁您不需要任何特殊功能,只需在PC端使用现有SBW/JTAG连接和MSP430Flasher。 如果设备确实被锁定,这应该可以解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常,我可以毫无问题地对这些器件进行闪存,但从一两个月以来, 我们的MSP430FR2522已投入批量生产,并且由于 这些锁定器件(大约是5 %),我们发现了大量的产量损失。 我们在最初 的MSP430FR2422中从未遇到过这种问题。

    我将查看BSL脚本文档。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所知,zrno soli仅 在 FR4x设备上提供erase_user_code选项:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FR4xx是早于FR2xx的系列,因此我想一些较旧的PDF文件没有更新。 erase_total与FR5xx/FR6xx相关,但根本未提及。 很遗憾,我没有FR2xx主板来测试它,但您可以。

    相同主题...

    e2e.ti.com/.../msp430fr2311-error-connecting-to-the-target-the-debug-interface-to-the-device-has-been-secured

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚试用过,实际上,这是意料之中的工作方式,即使在FR2xx设备上也是如此! 很抱歉出现重复的主题,我们搜索并找到了许多有关FR4xx设备的主题,但由于文档中指出,它仅 适用于FR4xx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,我们需要知道它们是如何被锁在拨禾轮外的。 但我将把这个讨论脱机。 谢谢!