This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5234:MSP430 Crystal

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1102790/msp430f5234-msp430-crystal

部件号:MSP430F5234
主题中讨论的其他部件:TPS2.3881万TIDA-5.0026万-23881</s>2.3881万

您好,

我们的PoE板上有一个MSP430和六个TPS2.3881万。 关于MSP430,我们已经与TI FAE进行了检查,他告诉我们必须具有32.768kHz晶体。 然后,我们进行了一项去除晶体的实验,但MSP430仍然可以工作,PSE可以向其它PD输出PoE电源。 这使我们感到困惑。

我想知道晶体是否一定要有,它的目的是什么。 此外,为什么MCU在去除晶体时仍能工作。

谢谢!

-布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在家庭用户指南中:

    UCS模块包括多达五个时钟源:
    XT1CLK:低频或高频振荡器,可与低频3.2768万-配合使用
    Hz水晶表片,标准晶体,谐振器或外部时钟源,频率为4 MHz至32 MHz
    范围。 XT1CLK可用作FLL中的时钟参考。 某些设备仅支持低
    XT1CLK频率振荡器。 有关支持的功能,请参阅特定于设备的数据表。
    VLOCLK:内部极低功耗,低频振荡器,典型频率为10kHz
    REFOCLK:内部微调低频振荡器,典型频率为3.2768万-Hz,可用作
    到FLL的时钟参考
    DCOCLK:可通过FLL稳定的内部数字控制振荡器(DCO)
    XT2CLK:可选高频振荡器,可与标准晶体,谐振器或配合使用
    4 MHz至32 MHz范围内的外部时钟源。 XT2CLK可用作中的时钟参考
    FLL

    如您所见,它们并不都需要晶体。 事实上,除非您的程序专门设置它,否则它不会使用水晶,即使它恰好存在。

    至于您是否*需要*晶体,这取决于您的应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Barkley,

    我们使用32.768kHz的晶体连接在插针#Xin(WFP 5.4)和XOUT(WFP 5.5)上。 XT1CLK应采用32-KHz晶体。

    实际上,我们不确定是否有任何应用程序会与这个晶体一起使用。 它只能在低功耗模式下工作,需要通过设置某些位来启用。

    您能否解释一下哪个应用程序将使用此晶体?

    我还可以附上我们的代码,请帮助检查我们是否已禁用此功能。

    e2e.ti.com/.../24_5F00_PSE_5F00_Manager_5F00_v22.0308万_5F00_out.txt

    -布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看MCU资源管理器中的示例。 应该有几个选项显示如何配置各种时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否指导我如何使用资源管理器查找示例并了解如何配置各种时钟。

    顺便说一句,我们是硬件设计师,不知道客户如何配置此MCU。 目前,当MCU开启时,我们无法从这种32-KHz晶体测量任何频率。 因此,我们只需要知道如何启用这个晶体,并确保这个晶体正常工作。  

    谢谢!

    -布莱恩特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://dev.ti.com/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郑仕仁,您好!

    以下是有关如何使用32kHz晶体的示例:  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?devices=MSP430F5234&devtools=MSP430F5234&node=ANEXlaGBWCeWBax6S.QAZw__IOGqZri__LATEST</s>5234

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的工作中的网络保姆在资源管理器中不能很好地发挥作用,因此我找不到具体的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    对不起,Byrant的问题是针对 TIDA-5.0026万-23881。2.3881万。  固件和硬件由TI设计和提供。 因此,Byrant不知道MSP中FW的详细信息。

    让我将此TT转移给PSE团队。

    巴西,

    弗兰克