This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:如何获得MSP430-h?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, MSP430FR5969, MSP430F5500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1103380/msp-exp430f5529lp-how-to-get-msp430-h

部件号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他部件:CCStudioMSP430FR5969MSP430F5500

好的-我无法安装CSS Studio,它给出了错误:

[15:39:22] CCS_INFO_: installing feature com.ti.ccstudio.installer.linux64.feature.group
执行/home/sumers/ti/ccs1120/cs/eclipse/eclipse -data "/tmp/ccs_b1a9213e-da78-4f30-4213-4a06967430e1/workspace"-application4213-application com.ti.ccStudio.p2app696.743万 com.ti.ccStudio.p2app -repository "file:/tmp/ccs_b1a9213e-dia430e1-anda6430-4301u/installer -643f30"6430 -643f30"-inspan.microsoft.microsoft.com/repositor-ex-repository4301-inspan.microsoft.microsoft.com/repositor-ex-repository -6430- com.ti.ccstudio.installer.linux64.feature.group
脚本退出代码:13.

脚本输出:
 安装失败。

脚本stderr:
 缺少必需的参数-destination。

但是我已经安装了gcc,其中包含c和newlib以及binutils。 所以我可以编译MSP430的代码。

但问题是如何获得MSP430-h,如果我无法安装CSS Studio。 我猜这个文件会带您的MSP430 CPU -并告诉您在内存映射中器件寄存器的位置。

那么,如果我无法安装CSS Studio,如何获得MSP4S.h?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    msp430.h只是一个长的"#ifdef",它从各种设备标头(msp430fr5969.h等)中进行选择,并包含在这些标头中。 它与其它GCC文件一起安装。 或者至少对我来说是这样。 早在mspgcc时代,设备支持文件就在单独的安装中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么5529那么如果我无法安装CSS Studio,我该如何获取MSP430.h?

    MSP430-GCC开放源代码- GCC -用于MSP微处理器的开放源代码编译器的下载包含 以下两项的下载链接:

    • Mitto Systems GCC 64位Linux安装程序,包含支持文件
    • 头文件和支持文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢切斯特——我已经检查过所有这样的地方了。 但肯定是因为下载中隐藏了它而错过了它。 我猜它是msp430f5500.h文件,它有我需要的所有位置(我认为是PWM寄存器和GPIO引脚)。

    无论如何,现在要获取我的ARM代码,并转换为MSP430 ...