This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1232:DVCC上升时间规范

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1103036/msp430f1232-dvcc-rise-time-specification

部件号:MSP430F1232

各位专家,您好!

MSP430F1232是否具有DVCC上升时间规范?

我检查了MSP430F1232的数据表,但没有"dVCC/dt"的规范。

我想知道此设备的最小和最大DVCC上升时间。

此致,
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Sasaki

    我们建议尽快为设备供电,使处于1.8V等临界电压下的时间尽可能短。 但通常我们会在 PCB上添加一些电容器或寄生电容器,使VCC保持稳定,从而缩短DVCC的上升时间。 因此,DVCC上升时间主要与外部电容器条件有关,这是噪声抗扰性的折衷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,高山,

    感谢您的回复。 此设备没有定义的电源电压上升时间规格,但这意味着将尽快打开电源。 我理解这个。

    此致,
    Sasaki