This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:双图像BSL

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1104005/msp430fr2433-dual-image-bsl

部件号:MSP430FR2433

你(们)好

我正在尝试构建项目:(TARGET_CCS) MSPBoot_FR2433_UART [Active -BSLBAsed_DualImg_UART]。

我收到内部版本错误:

/home/simen/ti/ccs1120/ccs/utils/bin/gmake -k -j 8 all -O 
 
Building file: "../MI/TI_MSPBoot_MI_FRAMDualImg.c"
Invoking: MSP430 Compiler
"/home/simen/ti/ccs1120/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.0.LTS/bin/cl430" -vmspx -O3 --use_hw_mpy=F5 --include_path="/home/simen/ti/ccs1120/ccs/ccs_base/msp430/include" --include_path="/home/simen/workspace_v11/MSPBoot_FR2433_UART" --include_path="/home/simen/ti/ccs1120/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.0.LTS/include" --include_path="/home/simen/workspace_v11/MSPBoot_FR2433_UART" --include_path="/home/simen/workspace_v11/MSPBoot_FR2433_UART/AppMgr" --include_path="/home/simen/workspace_v11/MSPBoot_FR2433_UART/Comm" --include_path="/home/simen/workspace_v11/MSPBoot_FR2433_UART/MI" --advice:power="all" --advice:hw_config=all --define=MSPBoot_DualImg --define=MSPBoot_BSL --define=MSPBoot_CI_UART --define=__MSP430FR2433__ --printf_support=minimal --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --silicon_errata=CPU21 --silicon_errata=CPU22 --silicon_errata=CPU40 --preproc_with_compile --preproc_dependency="MI/TI_MSPBoot_MI_FRAMDualImg.d_raw" --obj_directory="MI"  "../MI/TI_MSPBoot_MI_FRAMDualImg.c"
MI/subdir_rules.mk:7: recipe for target 'MI/TI_MSPBoot_MI_FRAMDualImg.obj' failed
"../MI/TI_MSPBoot_MI_FRAMDualImg.c", line 232: remark #1544-D: (ULP 13.1) Detected loop counting up. Recommend loops count down as detecting zeros is easier
abnormal termination of /home/simen/ti/ccs1120/ccs/tools/compiler/ti-cgt-msp430_21.6.0.LTS/bin/cg430
Segmentation fault (core dumped)
gmake: *** [MI/TI_MSPBoot_MI_FRAMDualImg.obj] Error 139
gmake: Target 'all' not remade because of errors.

我能够构建从同一文件夹导入的app1和app2。

此致,

西门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于源文件 TI_MSPBoot_MI_FRAMDualImg.c, 请按照文章 How to Submit a Compiler Test Case中的说明进行操作

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    乔治!

    我已将预处理文件作为私人消息发送给您。

    我使用编译器版本 TI V16.9.4.LTS [TI v21.6.0.LTS]。

    此致,

    西门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提交测试案例。  我也能再现类似的结果。  我提交了问题 EXT_EP-1.0828万 以对此进行调查。  欢迎您使用该链接进行访问。

    谢谢,此致,

    -George