This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:实时TOF数据

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1103519/evm430-fr6043-real-time-tof-data

部件号:EVM430-FR6043

您好,

以下文档详细介绍了如何从GUI提取数据以计算氧气浓度。

我们想知道是否有办法使用API库提取TOF数据来计算氧气浓度并实时显示它。 如果可能,请构建脚本,帮助我们获取TOF数据,谢谢。  


https://www.ti.com/lit/an/slaa976/slaa976.pdf?ts=1653289996920

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高增益,

    您可以下载USS演示代码 :https://www.ti.com/tool/download/USS-SWLIB-WATER

    然后您可以找到以下函数:

    运行此代码,然后您可以在该vars中获取Delta TOF数据:algResfivel:

    谢谢!

    此致

    强生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Johnson:

    你提到了水图书馆,空气图书馆的情况是否一样?

    您能否详细说明我需要为空气库运行哪个代码? 要获得TOF值,我需要做什么

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何设置项目(以前从未使用过任何TI器件),以及是否可以使用USB电缆连接器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HiGain,

    是的,对于EVM430-FR6043,此EVM板包括EZ-FET和USB桥接器,您可以下载/调试代码并通过USB电缆连接USS GUI。

    谢谢!

    此致

    强生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复,

    TI有没有想过在USS GUI中添加氧浓度感应? 类似于它已显示体积流速的方式。

    因为我不知道如何在EVM运行时从代码中获取TOF值来计算氧气浓度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高增益,

    USS设计中心不包含氧气浓度功能。

    实际上,USS演示键功能是提供dTOF,您可以按照下面的公式计算氧浓度。

      

    谢谢!

    此致

    强生