This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:QFN封装中的UART引脚不正确

Guru**** 2794745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1104227/msp430g2553-uart-pins-incorrect-in-qfn-package

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430G2

您好,
我们计划使用 MSP430G2553IRHB32R处理器,我们注意到该处理器正在从其Rx引脚而非Tx引脚传输数据输出信号。
数据表中是否有针编号的拼写错误? 如果您看到测试也发生了,请交叉检查并确认测试。
此QFN封装的Tx引脚应为P1.2 (引脚2),但处理器是从P1.1 (引脚1)向外引脚。

我们尝试在另一种封装类型(即PW20)上测试代码,以比较不同封装类型之间的性能是否存在差异,并发现(PW20)封装工作正常。 但它只是QFN封装,似乎信号来自错误的引脚。  

我们正在TI的Launchpad开发套件MSP-EXP430G2上验证相同的功能,这些线路工作正常,但将相同的代码放入QFN版本封装时,其运行方式不相同。

此致
塞缪尔。 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否可以显示一些屏幕截图以表明这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来似乎正在调用BSL [参考数据表(SLAS735J)第13页]。

    通过RST/测试引脚上的特定信号模式调用BSL [请参阅BSL用户指南(SLAU319AE)第1.3.1.1节]。 您是否可能在测试用例中意外使用了该模式?