This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430 CPU中是否有管道???

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1103945/is-there-a-pipeline-in-msp430-cpu-or-not

您好,

我发现两门学术课程都说MSP430架构具有3级管道链接:
1  www.ee.hacettepe.edu.tr/.../week2_hacettepe_2018.pdf
ninova.itu.edu.tr/.../ekkaynaklar

在官方文档中,我们讨论的是使用NOP延迟某些指示的管道,

但我在这里发现了一个否认存在"传统"管道的讨论,所以我迷路了,我的问题很简单:是否有管道? 有人能澄清吗?

讨论: e2e.ti.com/.../msp430-von-neumann-or-harvard

谢谢