This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4132:电源电压监控器阈值

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1103906/msp430fr4132-supply-voltage-supervisor-thresholds

部件号:MSP430FR4132

根据用户手册的2.2.2.1节,我们有SVS阈值,即SVSH_it+ 和 SVSH_it-  。 根据这些阈值,我们将重置电压。 但在用户手册中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据用户手册的2.2.2.1节,我们有SVS阈值,即SVSH_it+  和 SVSH_it-  。 根据这些阈值,我们将重置电压。 但在用户手册中没有与配置这些阈值相关的信息。 如何配置这些阈值,如果不配置,则相同的默认值是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    它是此设备中的固定值。 您可以参阅数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:

    谢谢

    此致,

    Neel Madhav