This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 控制器的内部温度

Guru**** 2506115 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1109992/internal-temperature-of-the-controller

器件型号:MSP430F5358

您好!

使用 MSP430F5358控制器的 IAM。 控制器可以具有的最高结温是多少? 当我尝试使用控制器时、它一直显示到101度、但在数据表中提到的最大结温是95度。  

此致、

科吉拉·K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难说、您可以参阅这些内容。 如果您在101度使用它、则会在 MCU 上增加应力、从而缩短使用寿命。 就像我们进行 老化测试一样。