This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:关于触摸板调整 RX/TX 分辨率

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1109406/msp430fr2633-regarding-touchpad-tuning-rx-tx-resolution

器件型号:MSP430FR2633

您好!

我的客户正在使用 CapTIvate 设计中心 GUI 调整触摸板的 RX/TX 分辨率。 我对此有两个问题。

Q1) GUI 右侧的说明中将"所需分辨率 X 轴"和"所需分辨率 Y 轴"描述为"所需分辨率可设置为2至65535之间"、但只能设置为65534。 GUI 是否正常工作?

Q2) 它们假设分辨率为0-127、因此当它们将这些值设置为128时、它们现在返回0-125范围内的值。
可能会校正范围、使1位置为0或5。 (因为将分辨率设置为9会返回0-5的值)
是否可以实现0-127分辨率?

评估环境

  • GUI 版本: 1_83_00_08
  • 设置相应参数以外的值
    • 调优选项卡的参数
      • 通道阈值:20 (全部设置)
      • 抑制阈值:30
      • 上修整 X (Y)轴:与所需分辨率 X (Y)轴的值相同
    • 引脚设置
      • 6x6焊盘图案

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaka-San、您好!

    关于您的 Q1 -我认为这是一个错误、但实际上您不想使用高达65534的分辨率。   我 正在 GUI 中进行更改、以便将分辨率限制为8191。  我参与的每个触摸板设计都使用1024、因为分辨率足以达到所需的精度。

    关于 Q2 -尽管 GUI 允许在2至65535范围内设置分辨率、但我建议将分辨率设置为与兴趣点数相同的最小2倍、 但是、根据我的所有经验、1024适用于所有触摸板应用。 例如、如果客户在 X 和 Y 方向都希望128点(0至127)、则将测量分辨率设置为1024 、然后将生成的 X 和 Y 位置移动8 (向右移动值 x 3)。  示例-> X 和 Y 分辨率设置= 1024。  触摸板中间手指触摸时、X = 511、Y = 511。  要扩展到客户所需的范围、请将测量值移动3、如下所示:

    Xresult =(XMeasured >> 3) 、即 511 >> 3 = 63。  

    使用更高分辨率的原因是为了提供更好的位置精度。  

    客户还必须记住、触摸板的外围随着灵敏度下降而变得非线性。  因此、很难在 X 轴上实现"0"、手指一直位于左侧、手指一直位于右侧。  因此、这是上部和下部饰件的帮助位置。  要解释这些功能的工作原理、请客户参阅 CapTIvate 技术指南、技术讲座章节-调整滑块部分。  修整一维滑块上的端点的过程与触摸板完成的过程完全相同。  如果正确完成、客户将能够在0到1023之间实现 X 和 Y 位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis -San、

    感谢 您的详细解释。

    问题很明显。 我将与客户联系。

    请注意、
    Sasaki