This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5172:载入错误的文件 lnkmsp4305172.cmd 会导致 MCU 失败

Guru**** 2826775 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5172, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1109615/msp430f5172-loading-the-wrong-file-lnkmsp4305172-cmd-causes-the-mcu-fail

器件型号:MSP430F5172
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

我将 MSP430F5172用于我的应用、然而、我编辑了 lnkmsp430f5172.cmd 文件、并且在上传至微控制器后、它将失败。 现在、我无法再使用 了。  我的微控制器发生故障。 请帮我解决。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果您要查找此器件的默认链接器命令文件的副本、请在 Code Composer Studio (CCS)中创建新的 MSP430F5172"空"项目、然后复制链接器命令文件并替换项目中的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设备已损坏、无法加载固件。 是否有任何方法可以解决它? 感谢您的回复^^

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果原始 TI 工厂 BSL 未被触发、则可以通过 UART BSL (使用 MSP-FET 或 USB/UART 桥接器)对器件进行整体擦除。

    此处介绍了 MSP-FET 和 msp430f5172用于 JTAG 解锁的 BSL 设置...

    e2e.ti.com/.../msp430f5172-jtag-sbw-locking-and-unlocking-code-example-requested

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你