This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-FLASHER:MSP430FR6007兼容性

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6007, MSP430-FLASHER, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1109087/msp430-flasher-msp430fr6007-compatibility

器件型号:MSP430-FLASHER
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6007UNIFLASH

您好!

  您能否确认 MSP430FR6007是否受 MSP430-FLASHER 支持?

根据下图中的您的支持部分、 MSP430FR6007不包含在内

如果不支持、TI 是否计划包含此 IC?

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430Flasher 将 MSP430.dll 用作任何其他 TI 软件工具。 如果 MSP430.dll 不支持 MSP430器件、它将无法与任何 TI 软件工具配合使用。 如果 MSP430.dll 支持 MSP430器件、则它应与任何 TI 软件工具配合使用。 与 MSP430Flasher 没有什么特别的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    我同意 zrno。  

    但我还要补充  一点、我们建议客户迁移到 UniFlash、UniFlash 具有 CLI 选项(请参阅此处)。  

    MSP430 Flasher 受支持、但我们目前没有更新计划、因为我们有 UniFlash。

    此致、

    Luis R