This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2370:USB 功能

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1109522/msp430f2370-usb-capabilities

器件型号:MSP430F2370

MSP430F2370IYFFT 是否支持 USB 客户端? 如果没有,添加此功能的最佳方法是什么? (例如、同一 系列中是否有一个功能更强大的处理器、该处理器允许对为 MSP430F2370IYFFT 开发的代码进行直接移植、只需进行极少的修改?  这适用于 在 RFID 应用中使用 MSP430F2370IYFFT 和 TRF7970ARHBT 的设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    我认为 MSP430F5500是您的最佳选择

    我不确定您对"最小修改"的定义是什么、  外设 F2xx 和 F5xx 之间可能存在细微差异。 似乎定时器和 USCI 外设实现了非常相似的功能。 但是 、我不希望它像在 CCS 中选择新目标和重新编译那样简单。

    如果您想在 生产选择页面上查看所有 USB 选项 (应该已经被过滤为 USB)。  登录也会显示库存。

    希望这会有所帮助。

    此致、

    Evan