This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找用于 LPG 仪的超声波换能器

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1109007/looking-for-ultrasonic-transducer-for-lpg-meter

主题中讨论的其他器件:TDC1000TDC7200

您好!

我们正在寻找超声波换能器来开发 LPG 燃气表、因此请准确推荐传感器。

谢谢、此致、

Rakesh N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您在 E2E 上发帖! 通常、燃气表将使用 200kHz 至500kHz 范围内的传感器。 但是、根据您用于驱动换能器的器件、您可能会受到限制。 您是否考虑了用于驱动换能器的器件?

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    感谢您的回复、我们正在探索超声波方法来测量印度国内液态石油气的流量。

    石油气的含量如下

    丙烷

    螺旋桨

    丁烷

    异丁烷

    丁二烯

    请帮助我们选择适合上述气体混合的传感器(及其频率)。

    我们使用的器件或 IC 为1。 TDC1000、TDC7200、MSP430FR 系列。

    谢谢、此致、

    Rakesh N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您提供相关信息。 我对测量上述气体没有太多经验、但正如前面所说的、如果您使用气体形式测量这些气体、我看到的典型频率范围为200kHz 至500kHz。

    我们有一个在该频谱中使用的换能器列表、可帮助您快速入门、您可以在此处查看 :https://www.ti.com/lit/zip/slac787

    就流量感应而言、MSP430FR 确实提供了最精确的解决方案、因此这是流量感应的主要器件建议。 TDC1000和 TDC7200能够进行流量感应测量、但某些器件错误会使其无法像 MSP 解决方案一样极其精确。 我不为 MSP430FR 系列器件提供服务、但可能值得在论坛上专门为 MSP430FR 发帖、看看使用这些器件的工程师是否对可能使用该器件的传感器有更多建议。

    最棒的

    Isaac