This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:使用 TI 超声波解决方案进行呼吸测量和肺量测量

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1109263/evm430-fr6043-breath-measurement-and-spirometry-using-ti-ultrasonic-solutions

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6043

您好!

我们将使用 TI 开始超声波肺量计的设计  
MSP430FR6043、我们正在寻找使用相同器件的设计建议。

您能帮我们提供一些相同的指导吗?

此致

VG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VG、

    我们在  肺量计应用方面没有太多经验。 我想它与燃气表类似。 但是 、我认为会出现一些挑战。 您需要控制空气的湿度。 在 鼓风机侧放置海绵会有所帮助。 流速与温度校准也需要付出很大的努力。  

    此致、

    现金 Hao