This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:MSP430F5310IRGCR 的可能替代方案

Guru**** 2505395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1109175/msp430f5310-possible-alternatives-for-msp430f5310irgcr

器件型号:MSP430F5310

您好吗?请确保下图显示了特定封装的正确配置、尤其是 GPIO、SPI、I2C、ADC 通道和 UART 引脚的数量?

MSP430F5310IRGCR

MSP430F5508IPTR

MSP430G2553IRHB32R

MSP430FR2632IYQWR

MSP430G2333IPW20R

时钟速度(MHz)

25

25

16.

16.

16.

存储器

32KB 闪存、6KB SRAM

16KB 闪存、4KB SRAM

16KB 闪存、512B SRAM

8KB FRAM、2KB SRAM

4KB 闪存、256B SRAM

ADC 架构

10位 SAR

10位 SAR

10位 SAR

10位 SAR

10位 SAR

ADC 通道

12.

10.

8.

8.

8.

GPIO

47.

47.

24

15.

16.

计时器

4x 16位

4x 16位

2x 16位

4x 16位

2x 16位

SPI

4.

4.

1

2.

2.

I2C

2.

2.

1

1

1

UART

2.

2.

2.

2.

1

封装

VQFN (RGC) | 64

LQFP (PT)| 48.

VQFN (RHB) | 32.

DSBGA (YQW) | 24.

TSSOP (PW) | 20.

TI 股票

0

5、748

198,062

1、027、810

            227 693

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、  

    通过数据表进行验证、我发现了...

    MSP430F5310IRGCR:看起来不错

    MSP430F5508IPTR:8个 ADC 通道、31个 GPIO

    MSP430G2553IRHB32R:1个 UART、2个 SPI

    MSP430FR2632IYQWR:17个 GPIO  

    MSP430G2333IPW20R:看起来不错

    您可以通过 在相应的数据表上搜索控制 F"器件比较"来进行双重检查。 这些表格应全部显示在数据表的第3节中。  

    您也可以参考相应的方框图和引脚排列。

    此致、  

    Henok