This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:具有独立模拟和数字接地的 TI 参考设计

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1108989/msp430f5659-ti-reference-design-with-separated-analog-and-digital-ground

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

您好!

我找不到 F5xx/6xx 的 TI 原理图/ PCB 布局、其中 USB 硬件模块在一个点上连接了分离的模拟和数字接地。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zrno、

    我不知道任何明确用于演示 F5xx 和 F6xx 器件上分离的数字和模拟接地的参考设计。 我们建议将这两者结合在一起,以适用于所有不要求极高精度的应用。

    下面链接了 MSP430器件的 USB 设计指南,您可以在其中找到使用 USB 进行设计所需的所有信息。

    使用 MSP430 MCU 开始 USB 设计(修订版 B)

    您可能还会发现,在我们的 Resource Explorer 中查看我们的 USB 开发人员软件包会有所帮助。 可在 Software -> MSP430Ware -> Libraries -> USB Developer’s Package 中找到。

    MSP430Ware (TI.com)

    此工具将帮助设计 USB 应用并包含一些示例。 有关此工具的更多信息、请访问以下链接。

    MSP430USBDEVPACK 应用软件和框架|德州仪器 TI.com