This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2744:计时器 A3处于向上计数模式

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1108872/msp430g2744-timer-a3-in-up-mode

器件型号:MSP430G2744

大家好、

我的客户希望在向上计数模式下使用计时器 A3、并有以下几个问题。

  1. 正如 SLAU144J 12.3.1 TACTL Bit5-4中所说的、"01 up mode:计时器向上计数到 TACCR0"、正确的是、要在向上计数模式下使用计时器、它们还必须设置 TACCR0?
  2. 需要在 TACCR0中设置的值是否等于或大于 TACCR2中的值?
  3. 只要在 TACTL 位5-4设置为01之前设置 TACCR0位、设置 TACCR0位的时序是否正确? 如果不是、他们应该何时设置它?

此致、

Mari Tsunoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。

    2.是的。 请参阅:

    3.是的。

    我认为客户可以从示例代码中找到更多帮助。