This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2444:CCS 版本11.2:MSP430G2444的项目配置

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1107963/msp430g2444-ccs-ver-11-2-project-configuration-for-msp430g2444

器件型号:MSP430G2444
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

大家好、

我尝试 使用 MSP430G2444配置 CCS 项目(新建>> CCS 项目)、但我看不到正确的器件

是否支持此设备?

谢谢你  

BR

Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、  

    您是否查看了下拉列表?  

    我明白了。 有时、只需向下滚动并查看、而不是在左侧的搜索栏中键入内容会更容易。

    此致、  

    Henok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henok、我也尝试向下滚动、但缺少  

    我需要安装一些更新吗?

    Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    那么、您使用的是 CCS v11.2?Hmm、这是奇数。

    您能否检查您是否正在使用最新的 MSP430Ware SDK?  

    https://www.ti.com/tool/MSPWARE

    我也会仔细检查您的 CCS 设置过程。  

    您可以参阅: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_11.2.0/index_installation.html

    具体而言、请查看第3和第4节、以防遗漏任何内容。

    请告诉我您的发现。

    此致、  

    Henok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henok、在我卸载 V11并安装 V6的平均时间、因为我的旧项目基于 Grace 工具、而 V11不支持 Grace。 现在我有 V6、在 IDE 升级后、将显示所需的组件。

    感谢您的支持  

    Stefano  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、  

    我明白了、这是有道理的。 很高兴你能明白这个问题。

    此致、  

    Henok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="45704" URL"~μ C/support/microcontroller /msp-lust-power-microcontroller -group/msp430/f/msp-lust-microcontroller -forum/1107963/msp430g2444-ccs-ver-11-2-project-configuring-for-msp430g2444"]我尝试配置 CCS 项目(新建> CCS 项目)  MSP430G2444、但我看不到正确的器件[/quot]

    这似乎是 CCS 11.2中的新 CCS 项目向导的问题- 在某些 MSP430中报告了这种问题 CCS 11.2新建 CCS 项目向导中缺少器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、你好、我认为是这样的、但我无法检查你的解决方案、因为我重新打开 V6。 不过、感谢您的帮助。

    此致

    Stefano