This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:将 MSP430I2041代码加载到 MSP430I2031

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041, MSP430I2031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1108204/msp430i2041-load-msp430i2041-code-to-msp430i2031

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件: MSP430I2031

我有一个使用 MSP430I2041的项目、我们使用总共4个 ADC 的2个 ADC。
现在、由于缺货和交货周期较长、我们希望使用 MSP430I2031替换为  MSP430I2041。  
我们是否可以直接将 MSP430I2041代码加载到 MSP430I2031、而不是为 MSP430I2031重新构建新的固件(新版本)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cliff、

    假设您没有在 MSP430I2041上使用 ADC3、它看起来 应该可以正常工作。  这两个器件的存储器的结构相同、 除了额外的 ADC 外、它们共享寄存器映射和引脚分配。  

    但是、通常、我们建议尽可能为新器件重新构建固件。  

    此致、
    Brandon Fisher